Vishay en el mundo

Estamos haciendo grandes
cosas en el mundo.
¡Ayúdenos!

¿Está buscando una forma de marcar una gran diferencia en el mundo? ¡Únase a nosotros! Desde 1962, hemos estado innovando y produciendo la tecnología de base que da lugar a la innovación en todas las áreas desde el espacio aéreo hasta las telecomunicaciones, los dispositivos médicos y la producción de energía. En cualquier lugar, la confiabilidad y la calidad son requisitos obligatorios en los componentes electrónicos, Vishay en la empresa a la que todos acuden, a nivel mundial. Aquí hay algunos ejemplos del impacto que tenemos en el mundo todos los días.

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervención médica para mejorar la calidad de vida, gracias a Vishay.
La enfermedad de Parkinson es un trastorno progresivo del sistema nervioso que afecta el movimiento de una persona. Incluso disfrutar de un café a la mañana puede ser un desafío debido a los temblores incontrolables. Millones de personas viven con enfermedad de Parkinson y no hay una cura conocida, pero muchos de los síntomas se pueden controlar, generalmente mediante medicamentos costosos que una persona debe tomar durante el resto de su vida. Pero, este ya no tiene que ser el caso gracias a una innovadora tecnología médica que ayuda a darles a las personas mayor control de sus movimientos corporales a través de estimulación electrónica continua al cerebro. Los condensadores con chip TM3 y TM8 de Vishay están proporcionando un rendimiento mejorado y confiabilidad en dichas tecnologías.

 

 

 

 

 

 

 

 

Las resistencias de Vishay rescatan la noria en la feria estatal.
Wonderfair Wheel es la noria más grande de Norteamérica que va de feria en feria: soporta 15 pisos de alto y tiene 36 góndolas, y confía en grandes resistencias de frenado para una desaceleración suave y un viaje seguro. En agosto de 2017, se configuró como un adelanto de la Feria Estatal de Wisconsin (Wisconsin State Fair), pero la inspección de seguridad previa al evento determinó que las resistencias existentes tenían desperfectos y debían reemplazarse de inmediato. Vishay Milwaukee tenía existencias de resistencias y entregó las ocho necesarias, así como también dos adicionales, el mismo día. Las resistencias RBSF1500 de 1,5 kW de Vishay tuvieron un rendimiento óptimo, y las personas que acudieron a la feria pudieron disfrutar de la noria, incluido gran parte del personal de Vishay y sus familias.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sentirse bien a la mañana: un sueño mejor y más seguro.
La apnea del sueño es un trastorno potencialmente mortal que afecta a millones de personas. Hace que una persona interrumpa la respiración o experimente períodos de respiración superficial, mientras está durmiendo. Muchas personas confían en una máquina de presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP) para mantener las vías respiratorias abiertas. Pero, ¿qué sucede si la máquina de CPAP pierde potencia mientras la persona está durmiendo? Lo que una máquina de CPAP necesita es una fuente de alimentación de respaldo absolutamente confiable y una alarma de interrupción de energía potente para mantener a la persona respirando mientras la alarma la despierta.  Ingrese a la serie 196 HVC de condensadores de almacenamiento de energía híbridos de Vishay. Tienen un tamaño pequeño, pero cuentan con una alta capacidad de corriente que no se degrada con los ciclos de carga/descarga repetidos durante la vida útil de una máquina de CPAP.

Obten información sobre las categorías destacas de empleo con las que contamos