1996 年以来、ドイツのイツェホーにある当社の施設では、自動車、産業用、家庭用電子機器に使用されるパワー MOS トランジスタを生産してきました。間もなく、ドイツの需要を満たすために、300 mm ウェハ技術用の追加のチップ工場をこの敷地に開設する予定です。自動車産業。 そのためには、生産能力を 150 倍にし、約 XNUMX 人の新しい雇用を創出する必要があります。 私たちは、チップ技術の未来を形成し、エレクトロモビリティを進化させる上での役割を誇りに思っています。 私たちに参加して一緒に取り組みましょう をどのように構築しますか?®.
当社が開発および製造するパワー MOSFET (金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ) は、電力のスイッチングと変換、および電力管理に不可欠なコンポーネントです。 当社のお客様は、これらの半導体コンポーネントを携帯電話、タブレット、ゲーム機などのハイテク製品に組み込んでいます。 これらは、自動車、通信、コンピュータ アプリケーションなど、生活のほぼすべての分野で使用されています。 あなたが今、Vishay コンポーネントを含む製品を手に持っている可能性は非常に高いです。
Vishay Itzehoe は、安定した仕事と質の高い専門家トレーニングを提供するだけでなく、オープンで魅力的な労働環境で専門能力開発を積極的に促進します。 ここでは、従業員が個人のスキルを発揮し、対話、誠実さ、明確な目標、責任ある管理の文化に貢献することができます。この場所はハンブルクとのつながりがあり、エルベ川や海岸に近いという利点があり、レジャー活動に魅力的な場所となっています。開発する をどのように構築しますか?® 私たちと。
ビシェイは、200mm ウェーハ生産用の既存の工場に加えて、300mm ウェーハ生産用の最先端の新工場を建設中です。ハンブルク近郊の戦略的に位置するこの最先端の施設は、当社の生産能力を大幅に向上させ、特に自動車分野におけるイノベーションと競争力を強化します。この工場は、この種の工場の中で最も効率的で持続可能な工場の 2026 つとなり、高度に自動化されたシステムによって運営され、モジュラー設計により将来的に拡張可能です。建設は予定通り進んでおり、XNUMX年の操業開始時にはここで自動車および産業用電子機器用の半導体部品が製造される予定です。このプロジェクトにより、ビシェイはこの地域における卓越した技術と経済発展への取り組みを再確認しています。
管理部門の仕事は非常に多岐にわたります。 財務管理から人事、購買から販売に至るまで、Vishay Itzehoe のような企業の円滑な運営を確保するために重要な領域は多岐にわたります。
問題解決はあなたの趣味ですか? より高い電圧での動作についてはあまり心配していませんか? サービスでは、生産プラントの保守と修理、およびその継続的な開発に責任を負います。
スムーズな生産を確保するために、チームは材料と資源 (ガスや酸など) を継続的に供給する必要があります。 この分野の仕事は、使用済みの物質や材料のリサイクルや処分にも及びます。
世界で最も清潔なエリアの XNUMX つで働き、当社の製品を間近で体験してみませんか? 生産部門では、「ウェーハ」の加工を担当し、コンポーネントの製造において重要な役割を果たします。
新しいプロセスの開発や既存のプロセスの改善に興味がありますか? これらの活動には、生産とその課題に常に目を光らせ、解決策に取り組むことも含まれます。
エキサイティングで多様なトレーニング環境を楽しみにしていますか? 受賞歴のある研修組織として、あなたの潜在能力を開発し実現する機会が豊富にあります。 当社は、オフィス、IT、倉庫、生産現場でのトレーニング プログラムを提供しています。
生産エリアの中心となるクリーンルームでは、特殊な換気システムを採用し、微細な粉塵の発生を最小限に抑えます。 空気は常に天井から吹き下ろされ、穴の開いた床を通って部屋の外へ排出されます。 温度や湿度も一定に保たれます。 実際、粒子の最大の発生源は人であるため、従業員はつなぎ服、手袋、マスクなどの特別な保護具を着用してのみクリーンルームエリアにアクセスします。
私たちは毎日、明日のテクノロジーの形成に貢献するために最善を尽くしています。 これには、やる気と献身的な従業員が必要です。 そして、あなたが長期的にここで快適に過ごし、キャリアを楽しむことができるように、私たちはあなたのコミットメントが最適に報われるようにします。 我々は提供しています:
魅力的な報酬を備えた永久雇用。職種によっては労働協約に結び付けられる場合もあり、柔軟な労働時間も提供されます。
誰もが私たちの成功の一部であると感じられるようにすることが重要です。 これが、私たちが優れたチーム、サイト、個人の結果を表彰する理由です。
時間を稼ぎ、閑散期を利用することで、仕事を柔軟に管理し、生活の健全なバランスを図ることができます。
地域社会への恩返しから休日のお祝いなど、当社の従業員は一緒に楽しみ、お互いに思い出を作るために集まっています。
Wir sind auf der Suche nach großartigen Talenten, die uns beim Aufbau der DNA of tech® unterstützen. Vishay stellt eines…
Wir sind auf der Suche nach großartigen Talenten, die uns beim Aufbau der DNA of tech® unterstützen. Vishay stellt eines…
We are seeking great talent to help us build The DNA of tech.® Vishay manufactures one of the world’s largest…
Wir sind auf der Suche nach großartigen Talenten, die uns beim Aufbau der DNA of tech® unterstützen. Vishay stellt eines…
Wir sind auf der Suche nach großartigen Talenten, die uns beim Aufbau der DNA of tech® unterstützen. Vishay stellt eines…
Wir sind auf der Suche nach großartigen Talenten, die uns beim Aufbau der DNA of tech® unterstützen. Vishay stellt eines…
エンジニアリングとテクノロジーは Vishay の魂であり、現在および将来の成功を推進します。 ここには、市場に投入される製品やアイデアに関する痕跡が残ります。
求人を検索する当社が倫理的で財務的に存続可能な会社であり、働きやすい職場であることを確認するために、舞台裏では多くの作業が行われています。 私たちのビジョン、戦略、行動を推進する役割を探ってください。
求人を検索する当社にとって顧客は第一であり、当社のマーケティングおよび営業チームは、Vishay の成長を促進する関係を構築しています。 この素晴らしいエリアは、創造性、技術的ノウハウ、そして人々のスキルが融合しています。
求人を検索するあなたがどのような道を進んでいるとしても、当社の初期キャリア プログラムは、情熱を追求する際にあなたを際立たせます。 ここでは、当社がサービスを提供する業界を変革するような質の高いプロジェクトに取り組みます。
求人を検索する私たちは皆様からのご意見をお待ちしております。喜んでお手伝いさせていただきます。また、ご意見やご提案を参考にさせていただきます。 月曜日から金曜日の通常の営業時間内に電話でご連絡いただけます。
ヤナ・ノイマン
+49 (0) 4821-1747-86
hr.itzehoe@vishay.com
マイケ・ヒュットマン
+49 (0) 4821-1747-27
itzehoe@vishay.com
フラウンホーファー通り1, 25524 イツェホー, ドイツ
+49 (0) 4821-170